欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

如何使用直线轴承−1:直线轴承和其它直动导向零件

  • 2020.03.17 21:48:22
  • 米思米
  • 6259

   直动导向零件,在移载・搬运・定位・组装等自动化领域的运动机构中最为常用。

   这里通过同时对[1] 直线轴承、[2] 滑动导轨、[3] 无油衬套3种直动导向零件的比较说明,着重介绍一下直线轴承的使用方法。

  (1) 直动轴承的特征比较

   对3种直动导向零件的特征进行一下大致的比较,总结如下表。

种类

承载特性

摩擦系数

导向精度

耐环境性

可维护性

价格

直线轴承

△

○

△〜○

△

△〜○

低价格

直线导轨

○

○

○

△

△〜○

高价格

无油衬套

△

×

△

○

○

中等价格

    下面介绍一下上面的特征和构造上的关联。

  (2) 直动导向零件的特征和构造的关联

  1)承载特性方面的性能差异

   ■ 直线轴承和无油衬套

    

 a)

组装有直线轴承或无油衬套的可动元件,一般是装配在两端采用支撑构造的轴(导轨)上来实现其运动机能的。承载大载荷的情况下、轴容易变形 (【照片1】)。
(此外、垂直方向上直动导向时,由于轴无需支撑可动组件的载荷,可采用忽略载荷问题的简易结构。

   ■ 直线导轨

     b)可动组件是在固定于基座的导轨上运动,承载特性优异(【照片2】)


直线轴承、无油衬套 ⇒ 在两端被固定的轴(导轨)上运动 ⇒ 轻〜中载荷的直线运动

直线导轨 ⇒ 在固定于基座的导轨上运动 ⇒ 轻〜重负载的直线运动


如何使用直线轴承−1:直线轴承和其它直动导向零件

 2)摩擦系数方面的性能差异

 在这里,导向滑动方法的差异(滚珠滑动或表面滑动)决定性能差异。摩擦系数的差异,直接关系到驱动执行机构的选择。

    a)摩擦阻力小=摩檫力小=用小转矩电机可驱动=将回转换为直动

    b)摩擦阻力大=摩檫力大=需要大转矩或推力驱动=用直动气缸直接驱动



如何使用直线轴承−1:直线轴承和其它直动导向零件


■使用上的注意点

1.     摩擦系数的大小会影响到驱动设备的能力以及运动时的发热量。无油衬套不适用于工作条件为发热量较大的连续高速运动

2.     采用气缸的情况下,不能像电机一样控制初始/停止时的速度,可通过安装减震阻尼器等柔性制动机构,来实现高速运动和振动抑制。


3)导向精度方面的性能差异

 基本上是由轴承和导轨间的间隙来决定的性能。

   a)  直线轴承采用圆柱形轴作为导轨,轴承和导轨之间的间隙采用「间隙配合:g6」或者「过渡配合:h5」,保持微小「间隙」状态进行滑动。

   b)  直线导轨采用专用的导轨,小间隙型(0〜3μm)或加压型(-3〜0μm)那样的高精度轴承和导轨成对使用。

   c)  无油衬套与直线轴承相比,与导轨(轴)之间的间隙较大,导向精度较低。


■使用上的注意点

 直线轴承和直线导轨,各自滚珠和导轨间的接触状态不同。直线轴承为点接触状态,接触部局部承受较大载荷。直线导轨的导轨与滑块滚珠接触部采用凹槽形状,使得滚珠与导轨面呈面接触状态,接触部载荷呈分散状态。在滑动部接触状态方面两者的承载特性也存在差异。(【图1】【图2】)



如何使用直线轴承−1:直线轴承和其它直动导向零件

直线轴承 ⇒ 点接触状态 ⇒ 局部垂直载荷分布 ⇒不适合大载荷条件
直线导轨 ⇒ 面接触状态 ⇒ 分散垂直负载分布 ⇒可承受较大载荷

4)关于耐环境性和可维护性

     这种性能差异是由构成材料的差异决定的。

      a)  直线轴承和直线导轨由于润滑油(润滑脂)的效果可实现长期可靠性,因此在工作环境不能超出润滑油的耐环境性指标。

      b)  无油衬套一般用于无润滑油也可实现其性能的工作环境,耐环境性和可维护性好。

 

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities